欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于气动研磨机的维护

  • 2022.11.02 14:38:53
  • 米思米
  • 1086

 关于气动研磨机的维护

关于气动研磨机的维护

● 主要信息

MAXA一LBLS(异气动研磨机用) 专门维护气动研磨机的润滑油。高温下的耐久性优。

MAXA-LBLL(空气管路润滑器用)用于空气管路润滑器(自动注油器)而开发的润滑油,高温下的耐久性优异。

 关于气动研磨机的维护

● 为长期稳定使用气动研磨机,需要进行日常维护。

①注油

根据使用频率、油的种类,建议在每次使用前从空气入口处(气动联接器侧)滴入数滴润滑油。气动研磨机内部结构的转速高达数万转,如果不进行适当的注油,将导致内部结构烧结,损坏,敬请注意!

②防尘

需要注意的是,请勿让垃圾从气动联接器侧进入研磨机的内部(以防止因垃圾导致内部结构粘着)。气动研磨机将来自压缩机的空气压力转换为内部结构【叶片(风车)和齿轮】的高速旋转运动。维护或保管时,如果切眉、金属粉等垃圾从气动联接器侧进入研磨机内,将导致内部结构粘着损坏,敬请注意!

③除湿

请注意避免潮湿空气流入气动研磨机内部。一旦潮湿空气流入气动研磨机内部,在结露后变成水滴,将导致内部结构生锈、油膜流失,容易发生烧结事故。

● 光是将由空气压缩机自动供给的油作为防止研磨机烧结的润滑剂还不够充分。作为气动研磨机的润滑剂,请加注合适的润清油。

● 适用于维护气动研磨机的润滑剂是高温下耐久性高,薄膜粘度较低的润滑油。

(1)高温下的耐久性

在高温环境下高速旋转,需要足够高的耐久性。如果高温下耐久性差,则研磨机内部结构将瞬间烧结,从而引起粘着事故。

(2)低粘度(薄膜)

由于在空气压力的作用下产生了旋转力,因此仅使用不对风车叶片的旋转施加负载的、薄膜粘度较低的润滑剂即可。如错误地注入高粘度润滑油,则油膜粘结,追使内部机构停止动作。此时,气动研磨机将停止旋转

(该现象尤见于严寒地区)

■   喷雾类润滑油一般含有挥发性高的溶剂。因此,不适用于气动研磨机的维护,敬请注意!溶剂会使油膜分离,因此,如使用喷雾类润滑油将会产生相反的效果。

● 空气管路润滑器(自动注油器)的使用要点

(a)1台空气管路润滑器(自动注油器)用于多个气动研磨机时,每个气动研磨机的注油量相应减少,将导致粘着事故,敬请注意!

(b)空气管路润滑器(自动注油器)与气动研磨机相距较远时,会因注油量少而导致粘着事故,敬请注意!

(MISUMI并不销售自动注油器等,请参见所用自动注油器的说明书)

● 自动进行气动研磨机的1注油、2防尘、3除湿工作,通称3件套的“自动注油器+防尘滤芯+除湿滤芯“市场有售。如果设置了3件套,可节省注油所需的工关。(MISUMI并不错售该3件套)

● 适用于气动研磨机的润滑剂

由于在高速旋转的状态下使用,因此,润滑剂必须满足高温下耐久性优异,粘度低、油膜较薄的条件。油膜较厚(粘度较高)时,油会发生粘结现象,因此不适用于气动研磨机。

关于气动研磨机的维护

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities